Operator Library: Hardware Platform
此運算子代表 RGB Camera Link base 組態模式下的 RGB 行掃描相機與 VisualApplets 之間的影像資料介面。 此運算子需要一個型別為 CAM 的 VisualApplets 資源。 請在資源對話方塊中設定相機的資源索引。 資源索引 0 將相機對應至連接埠 A,而資源索引 1 將相機對應至連接埠 B。 請參閱 'Allocation of Device Resources' 以取得更多資訊。
在輸出連結中,必須指定可能的最大影像尺寸。 然而,實際傳輸的影像大小可能會較小,但絕對不能超過此參數化的最大值。 對於 1D 影像協定,高度將被忽略。
| 適用於硬體平台 |
|---|
| microEnable IV VD1-CL/-PoCL |
| microEnable IV VD4-CL/-PoCL |
| Link Parameter | Output Link O |
|---|---|
| Bit Width | 24 |
| Arithmetic | unsigned |
| Parallelism | 2 |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | VALT_IMAGE1D |
| Color Format | VAF_COLOR |
| Color Flavor | FL_RGB |
| Max. Img Width | any |
| Max. Img Height | any |
| UseDval | |
|---|---|
| Type | 動態讀取/寫入參數 |
| Default | Dval_Enabled |
| Range | {Dval_Enabled, Dval_Disabled} |
|
透過將此參數設為 Dval_Disabled,即可支援未完全符合 Camera Link 規格的相機。 在停用模式下,會使用控制訊號 Lval 和 Fval 來解碼像素。 在啟用模式下,則會使用額外的 Dval 訊號。 一般情況下,使用者不應修改此參數! |
|
以下範例顯示了 CameraRgbLineBase 運算子的使用方式:
-
'RGB Camera Link Base Line Scan Cameras '
Examples - Basic Acquisition

上一頁